Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular
Además de fuerzas radiales, los rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular absorben fuerzas axiales en uno o en ambos sentidos. Los rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular que son capaces de absorber cargas axiales en un sentido actúan como rodamientos de apoyo, mientras que los rodamientos capaces de absorber cargas axiales en ambos sentidos actúan como rodamientos de apoyo o rodamientos fijos.
Los rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular constan de un rodamiento radial de agujas, de un rodamiento a bolas de contacto angular como parte axial y de un anillo interior. En el caso del tipo NKIA, el anillo interior se ha ejecutado de una sola pieza, mientras que el tipo NKIB tiene un anillo interior estrecho y otro ancho. La jaula de bolas de la parte axial del rodamiento es de plástico. Los rodamientos tienen una altura constructiva radial reducida y son aptos para velocidades elevadas. Puesto que los rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular no son autorretenidos, se puede montar el anillo interior independientemente del anillo exterior y del conjunto de agujas y de bolas.
Para absorber fuerzas axiales, la parte axial del rodamiento se debe precargar al 1 % de la capacidad de carga estática axial. No son posibles las posiciones inclinadas entre el eje y el alojamiento.
Cuando la ejecución del rodamiento capaz de soportar cargas axiales en un sentido deba absorber cagas axiales de sentidos alternos, es necesario que dos rodamientos se ajusten entre sí.