Rodamientos de agujas y axiales de bolas 

Los rodamientos de agujas y axiales de bolas absorben fuerzas axiales en un sentido y también fuerzas radiales elevadas.

Los rodamientos de agujas y axiales de bolas están disponibles con un conjunto de elementos rodantes sin jaula o con un conjunto de elementos rodantes guiados por jaula. No tienen un anillo interior y, por tanto, son especialmente compactos en sentido radial. No obstante, requieren una pista de rodadura en el eje que esté templada y rectificada. Si no es posible utilizar el eje como pista de rodadura para rodamientos, como alternativa se pueden usar los anillos interiores IR.

Gracias a sus dimensiones radiales compactas, el tipo NX permite conseguir rodaduras con unas distancias entre los centros de eje muy reducidas, como las que se pueden presentar en taladradoras de cabezal múltiple. Una cubierta protectora de acero fijada en la parte radial del rodamiento hace encajar el disco-eje en el rodamiento axial y mantiene unida la parte axial del rodamiento.

El tipo NKX no es autorretenido. El rodamiento radial de agujas, la corona axial de bolas y el disco-eje se pueden montar independientemente el uno del otro.

El tipo NKX..-Z es autorretenido, puesto que tiene una cubierta protectora de chapa de acero que mantiene unida la parte axial del rodamiento. La cubierta protectora está ejecutada sin agujeros de lubricación y está fijada rígidamente al disco-alojamiento de la parte radial del rodamiento.

Para absorber fuerzas axiales, la parte axial del rodamiento se debe precargar al 1 % de la capacidad de carga estática axial. No son posibles las posiciones inclinadas entre el eje y el alojamiento.

Cuando la ejecución del rodamiento capaz de soportar cargas axiales en un sentido deba absorber cagas axiales de sentidos alternos, es necesario que dos rodamientos se ajusten entre sí.

© Schaeffler Group USA