Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos absorben fuerzas axiales en un sentido y también fuerzas radiales elevadas.

Estos rodamientos constan de un rodamiento de agujas radial y de un rodamiento axial de rodillos cilíndricos con jaula de plástico. No tienen anillo interior y requieren una pista de rodadura que esté templada y rectificada. Si no es posible utilizar el eje como pista de rodadura para rodamientos, como alternativa se pueden usar los anillos interiores IR.

El tipo NKXR no es autorretenido. El rodamiento radial de agujas, el rodamiento axial de rodillos cilíndricos y el disco-eje se pueden montar independientemente el uno del otro. En la ejecución autorretenida NKXR..-Z, una cubierta protectora de acero adicional, fijada en la parte radial del rodamiento, mantiene unida la parte axial del rodamiento.

Para absorber fuerzas axiales, la parte axial del rodamiento se debe precargar al 1 % de la capacidad de carga estática axial. No son posibles las posiciones inclinadas entre el eje y el alojamiento.

Cuando la ejecución del rodamiento capaz de soportar cargas axiales en un sentido deba absorber cagas axiales de sentidos alternos, es necesario que dos rodamientos se ajusten entre sí. 
 

© Schaeffler Group USA