Rodamientos de seccion constante
Los rodamientos de sección constante son elementos de gran precisión, muy silenciosos y tienen una capacidad de carga muy elevada. Estos rodamientos a bolas están disponibles en tres series diferentes, con una sección extremadamente pequeña, generalmente cuadrada. Dentro de cada serie, dicha sección es constante, incluso para diámetros del eje y del agujero del alojamiento mayores. Por este motivo, los rodamientos se denominan Constant Section (CS = Sección constante). Esta particularidad distingue los rodamientos de sección constante de los rodamientos comerciales, normalizados en series ISO.
Se puede elegir, escalonadamente, una sección mayor y utilizar, por lo tanto, un rodamiento que soporta cargas más elevadas sin que se tenga que modificar el diámetro del eje. Por esta razón, con los rodamientos de sección constante se pueden realizar diseños extremadamente ligeros, que ocupan un espacio constructivo muy reducido.
Los rodamientos de sección constante están disponibles como rodamientos rígidos a bolas, rodamientos con cuatro puntos de contacto y como rodamientos a bolas de contacto angular. Cada una de estas formas constructivas se suministra en diferentes series. Las series corresponden al tamaño de la sección. Las bolas están adaptadas a cada una de las series.
Espere, por favor...
No se han encontrado resultados de la búsqueda.
¿No ha encontrado lo que está buscando?
Póngase en contacto con nosotrosContinuar navegando